This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:首次触发后的 DEV_ERR

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1366661/drv3901-q1-dev_err-after-first-trigger

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户希望将 DRV3901-Q1用作热熔丝驱动器。 但存在如下问题。  

-开机=>第一次触发信号操作似乎正常,但在第一次触发后,故障发生,我们可以看到 DEV_ERR。 由于 DEV_ERR、我们无法检查寄存器值。  

即使在关闭 /打开电源后、此问题仍然存在。 但是 、在储电容器电容放电后、电容器会正常工作。  

 您能猜出这个问题的原因以及 DEV_ERR 发生的原因吗? 请查看此问题、并告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您问这个问题。 要进一步了解该问题、您可以在以下几点中提供帮助

    1. DRV3901-Q1中 nFAULT 的状态如何?

    负载电阻器看起来是30欧姆、典型热负载大约是2欧姆、是否有理由使用30欧姆进行测试?

    3.. 在热电偶触发期间、PVDD、VDRV 和 VDD 电源中存在任何干扰。

    您能否为我提供用于确认 DEV_ERR 的波形 SPI 模式(SCLK、SDO、SDI 和 nSCS)。

    谢谢。

    伊比努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu:  

    感谢您的答复。  

    1. DRV3901-Q1中 nFAULT 的状态是什么?

    nFAULT 信号为低电平状态。 我们可以看到" 部署完成(计时器完成或由于故障而中止)后、器件会更新 状态寄存器。 在 发出 CLR_FAULT 命令之前、不会为其他部署命令提供服务。" AT 数据表。  

    虽然 部署过程中没有错误完成、但 nFAULT 信号低??

    Q2~Q4客户再次检查、重新测试后告知您。  

    问题5. 客户移除 储电容器后、不会发生 DEV_ERR。 储电容器是否会导致 DEV_ERR?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu:  

    很抱歉推送您、首先、您能告诉我您对 Q1和 Q1的看法吗?  

    Q2~Q4客户再次检查、重新测试后告知您。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    如果 DEPLOAD_SUM = 3h、nFAULT 引脚可以在部署后置位为低电平(部署完成后发出警告或错误中止)。 假设 NFAULT_CONFIG3处于默认状态(1h)。  

    此处可能发生这种情况的情况是、负载为30欧姆、如图所示、负载中的电流无法累积到设置的电流(因为负载上的压降将限制电流)。 在这种情况下可以发生 TSTART_TO、因此可以将 nFAULT 置位为低电平(在上述假设下)

    但是、我们可以在部署后查看状态寄存器进行确认。  

    此外、我建议确保使用2欧姆的预期负载测试驱动器。

    谢谢。

    伊比努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu:  

    感谢您的答复。  

    根据您的建议、当客户使用2欧姆负载时、部署将无故障完成。 但此测试是在没有使用储能电容器的情况下进行的。  

    当客户使用储电容器(10mF)进行测试时、首次部署未 发生故障、但 DEV_ERR 在电源复位后发生。

     储能电容器是否有任何规格上限?  高储电容器电容值是否会引起任何问题?

    请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    感谢确认结果。

    从设备角度来看、部署所需的上限值没有限制。 但是、根据储电容器电容值、电容器诊断可能会产生影响。

    电源复位期间、客户会发现 PVDD (或 VDRV)或 VDD 中存在一些电压干扰。 此外、一旦设备进入 DEV_ERR、它会如何恢复?

    谢谢。

    伊比努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    综上所述、您在部署过程中能否为 PVDD、VDRV 和 VDD 共享电压波形。

    谢谢。

    伊比努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu:  

    感谢您的快速响应。  

    此外,一旦设备进入 DEV_ERR,它如何恢复?

    对 充电电容器放电后、再次电源复位、其恢复。  

    我请求了电压波形、但没有得到。  

    是否有任何公式来固定 储能电容器的值?  

    客户希望将 储能电容器的值降低至7000uF、并将再次进行测试。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    请为 VREG CAP 查找 Excel 计算器 calculatione2e.ti.com/.../2746.VREG_5F00_CAP.xlsx

    谢谢。

    伊比努

    e2e.ti.com/.../2746.VREG_5F00_CAP.xlsx