请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3946-Q1 工具与软件:
大家好。 我正在寻找一个能够控制小型24V 500mA 电磁阀打开和关闭的最佳驱动器、我想知道驱动器是否能够在最大24V 和12mA 条件下处理该器件
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好。 我正在寻找一个能够控制小型24V 500mA 电磁阀打开和关闭的最佳驱动器、我想知道驱动器是否能够在最大24V 和12mA 条件下处理该器件
非常感谢