This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:数字接口是否需要任何保护?

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1363541/drv8245-q1-does-the-digital-interface-requires-any-protection

器件型号:DRV8245-Q1

大家好!

我们设计了一个使用 DRV8245HQRXZRQ1 (硬件型号)的电路板、并将 SPI 线路和硬件 PWM 控制线路连接到了 MCU。
有时、我们会看到 MCU 损坏或3.3V 电源电路损坏。
我们怀疑 SPI 和其他硬件 PWM 线路可能需要隔离、但我们不是很确定。


注意:就功能而言、我们目前看不到任何问题、但随机故障会让我们感到担忧。 到目前为止、在测试的20个电路板中、我们观察到大约5个电路板故障

因此、想要确认是否需要在 MCU 和该驱动器 IC 之间添加任何隔离电路、该驱动器由+24V 充电电源供电。
附上了原理图、如果有任何审阅反馈、我们欢迎您。

此致、
M·韦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让我在24小时内回复您。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 您能否提供客户的名称和应用案例(例如车门把手、后视镜折叠等)

    连接到 MCU SPI 的引脚为 MODE/ITRIP/SPI/DIAG SR。 这些引脚向外部电阻器提供电压/拉电流以测量外部电阻器值。

    此操作会在插入 nSLEEP 20-40us 脉冲后立即执行。  

    此活动可能会损坏您的 MCU。

    DRVOFF 引脚具有内部上拉至 VDD (5V)的电阻。

    我已附上我的原理图审阅。

    此致

    森田真也

    e2e.ti.com/.../240521_5F00_DRV8245Q1_5F00_schematic_5F00_review.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 森田真也、

    感谢您发送编修。 它帮助我们了解了问题的所有根源。

    DRVOFF 引脚在内部上拉至 VDD (5V)、但我们的 MCU 以3.3V 电压运行、因此连接到 DRVOFF 引脚的 IO 线路为3.3V。 如何从3.3V MCU 驱动 DRVOFF 引脚? 是否需要将 MOSFET 的漏极引脚连接到 DRVOFF、将 GATE 引脚连接到 MCU IO、将源极引脚连接到 GND、以像开漏一样使用 MOSFET?

    从3.3V 电压运行其余 IO 是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表的后续内容中、我看到 DRVOFF 引脚具有一个到 VDD 的内部上拉电阻器、但反向电流受阻。 这意味着什么?
    我假设该器件具有内部上拉电阻、但它是隔离的、因此它不应影响连接到 DRVOFF 引脚的3.3V MCU IO。 请与设计团队核实并阐明..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我在 timebank 上。 将在下周早些时候进行审核

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    方框图上的二极管用作"反向电流块"

    此致

    森田真也