This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315C:需要验证以下电路、

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1370085/mcf8315c-need-to-verify-the-below-circuit

器件型号:MCF8315C

工具与软件:

 请验证原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nirmala:

    请查看我对原理图的评论如下:

    1. 除非 R9需要为5.1k 以实现负载平衡、否则我们建议对 R9使用0欧姆。
    2. 请勿在 nFAULT 上使用下拉电阻器(R9)、使用1.8-5.0V (建议使用 AVDD)的5.1k Ω 上拉电阻器。
    3. 将降压电容器连接到引脚6、而 PGND 连接到引脚6和 AGND、因为 GND_BK 连接到 AGND。
    4. 对于 R3、R7、R5、R16和 R15、我们建议使用 0  欧姆电阻器、而不是5.1k 欧姆电阻器。

    除了原理图上方的注释外、该原理图看起来不错!

    此致、

    约书亚