This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14140-Q1:未提供预期电压

Guru**** 2141810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1370692/ucc14140-q1-does-not-give-the-expected-voltage

器件型号:UCC14140-Q1

工具与软件:

该 IC 用于为高侧驱动器(SID1182K)提供次级电源电压(25V)。 该 IC 的数据表中所述的参考设计中的建议值未提供预期的输出电压。 请查看随附的原理图屏幕截图、并建议合适的值以尽早获得所需的输出电压。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susmitha,

    您提到了随附的原理图、但我没有看到随附的原理图?  是否尝试将 UCC14141配置为 VDD VEE = 25V、单输出电压?

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否尝试将 UCC14141配置为 VDD VEE = 25V、单输出电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除 C8-13。 在配置为单路输出时不需要这些。 将 R5从50Ω 更改为1kΩ 并在 RLIM 和 VDD 之间连接 R5。 确保 C15的物理位置尽可能靠近 IC 引脚。

    此致、

    史蒂夫