This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983-Q1:有关应用的问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1370665/drv10983-q1-questions-about-application

器件型号:DRV10983-Q1

工具与软件:

大家好、

对于 DRV10983-Q1应用、以下是2个需要您帮助的问题。 电机参数:相电阻为36Ω、6个槽和8个极、Y 型绕组、电感为33.8mH。

问题1:相电阻超过18.5Ω、超出了"表3. 电机相电阻查找表"。 DRV10983-Q1是否适合驱动此电机?
问题2:使用 DRV10983-Q1驱动无刷直流电机时、无刷电机的哪些参数必须在"DRV10983-Q1"规格范围内?

Br

加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    问题1答案:您的相电阻是相间电阻还是相间电阻(中性)? 如果是每相电阻、则 在零速下提供的最大电流为190ma。  您是否有  KT、额定转速和额定电流信息?

    问题2: 请参阅表8-2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。