This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315A:不使用内部降压/LDO 稳压器

Guru**** 2125610 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8315EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1357894/mct8315a-not-using-internal-buck-ldo-regulator

器件型号:MCT8315A
主题中讨论的其他器件:MCT8315EVM

您好、团队成员:

我的客户正在考虑使用此设备、他们有几个问题。

第1季度
客户不想使用降压/LDO 稳压器。 (标记如下)
他们不能只是不使用它吗? 还是用于内部电源?

 由于电路板尺寸的原因、他们不想放置外部电感器。

第2季度
如果不使用降压/LDO 是可以接受的、那么客户可以短接 SW_BK 和 FB_BK 吗?
此外 、客户应为选择降压电压设置哪个寄存器值?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队成员:

    有人能回答我的问题吗?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuwahara 尊敬的 Kei:

    对于 Q1:无需使用 BUCK、GD_CONFIG2有 BUCK_PS_DIS 选项、我们可以启用 BUCK 电源序列。

    Q2:短接  SW_BK 和 FB_BK 以使用 LDO。 如果您在使用 Buck、则可以参考 GD_CONFIG2来设置降压电压。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri-san、

    感谢您的回答。

    Q2:短接  SW_BK 和 FB_BK 以使用 LDO。 如果您在使用 Buck、则可以参考 GD_CONFIG2来设置 BUCK 电压。

    如果客户没有使用此降压稳压器、那么他们是否可以将  SW_BK 和 FB_BK 保持断开状态?
    因为在短接  SW_BK 和 FB_BK 时、流过的电流超过1A。

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri-san、

    忘记前面的问题。 我有新的问题。

    问题1:

    降压是否处于电阻器模式 = LDO 运行? 因为我从未见过没有电感器的降压开关稳压器。

    问题2:

    在 MCT8315EVM 上、它在电阻器模式下配置为 Buck、使用 CBK = 22uF。
    如果这是 LDO 模式、那么能否因为没有连接外部负载而使用较小的电容器。
    我认为 LDO 的22uF 值相当大。

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuwahara 尊敬的 Kei:

    Q1:如果负载需求低于10mA、我们可以使用电阻模式、效率将低于电感模式、因为会有功率损耗。  

    Q2:不要改变电容值、此设计中分析了稳定性。

    要使用 LDO 模式、请执行以下步骤

    1. AVDD 部分至 FB_BK

    2.将 AVDD 短接至

    3. 使 SW_BK 保持悬空、GND_BK 连接到 PGND/AGND、并将 FB_BK 连接到 AVDD。 在 EEPROM 中将 BUCK_DIS 设置为1b

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri-san、

    感谢您的指令使用 LDO 模式!

    如果要使用 LDO 模式、下面的原理图中是否需要任何外部电容器?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuwahara 尊敬的 Kei:

    是、需要电容器。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri-san:

    感谢您的确认!

    我已经在实验室中进行了测试、而且测试工作正常!

    此致、
    桑原启