This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:换能器驱动电路

Guru**** 2659325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1369458/drv2700-transducer-driver-circuit

器件型号:DRV2700

工具与软件:

我想驱动 PZT 5A 换能器盘实现供电。 为此、可以使用什么类型的驱动器来构建系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否共享 换能器光盘的数据表?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您花时间回答。 换能器片是从批发行业订购的,他们没有给我们 PZT 圆盘的规格,我会连接圆盘的链接。 很遗憾、我没有技术数据表。 如果你建议一些公司,我可以购买2cm 尺寸的 PZT 换能盘来建造一个小型化的声纳平台,那将会有很大的帮助。https://www.alibaba.com/product-detail/ISSR-40-khz-20khz-35khz-15khz_1601009289603.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.6f5e113fANLx7g 

    这些是我当前唯一拥有的光盘数据。  

    压电式陶瓷盘
    规范:
    25*2mm 磁盘
    谐振频率- 40kHz
    材料- PZT 5a

    如果您向我提供宝贵的投入,我将不胜感激,真诚地感谢您抽出宝贵的时间。

    谢谢。此致、

    Gayathri Sureshkumar.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gayathri:

    我看到、购买链接中没有太多信息来了解我们的驱动程序是否合适。 通常、我们所有的压电式驱动器均可在以下位置找到: 链接。我不确定它们是否具有您正在寻找的压电式器件的形状、但 TDK 是您可以接触到的一家公司。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈和帮助。