This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:输出电流受意外值限制

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1364347/drv8833-output-current-limited-by-unexpected-value

器件型号:DRV8833

大家好、

客户发现、即使连接 XISEN 短接至 GND、输出电流也仅为220mA。 电机需要300mA 作为规范。

哪些事情可以被视为原因?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi-San、

    输出电流由 ISEN 感测电阻设置-如下所述更改这些电阻以实现所需电流。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    该线程的问题是 AISEN 和 BISEN 都短接至 GND。  客户期望200mV/0变得无限、因此预计不会发生电流限制。 为什么仍然存在电流限制? 去限制电流呢?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我是说,我是你的女人,我是你的女人,我是你的女人。" 直接将它们连接到 GND 是完全不使用电流控制的正确方法。  

    嗯、他们有可以比较的 EVM 吗?  

    除此之外、您能否将他们的原理图和 PCB 布局张贴在后面?

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:  

    它们现在没有 EVM。 但我收到了他们的原理图。

    e2e.ti.com/.../DRV8833-Circuit.pdf

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢林山,让我看看明天,道歉繁忙的一天今天。  您可以随时向他们发送 EVM、以备  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    有任何更新?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 5月27日星期一是美国的国庆节。 将反馈给专业后勤办公室

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi-San、

    您能解释一下发生了什么情况吗?  器件是否正在旋转电机、但稳态电流仅为220mA?  或者器件是否无法启动电机?  您是否监控了 nFAULT 引脚以查看其是否抛出错误?   

    原理图看起来很好、根本没有问题。  建议您尝试以下操作:

    • 您可以发送 PCB 布局的 pic 吗?   
    • 尝试增大大容量电容、看看这是否有帮助- 10uF 应该足以应对330mA、但3.3V 的电压不需要下降太多、即可进入 VM < 2.5V 的 UVLO 状态。  也许尝试47uF 电容进行测试。   
    • 还可以尝试提高 VM 电压  
    • 这是100%占空比还是 PWM?  如果是 PWM、您是在正向滑行模式还是正向制动模式下运行?  

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    让我再澄清一下。 客户使用每个通道来驱动一个直流电机。 当300mA 从直流电源加载时、直流电机旋转。 然而、当它们使用 DRV8833时、电机电流甚至为220mA 也会旋转。 当它们增加电压时、它不会改变电机电流。

    nFault 始终为高电平。

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    如果您可以获得输出电流和 输出 波形的一些捕获数据、将会有所帮助。

    它们是否也可以为不同的 VM 发送输出和电流捕获。

    此致!

    凯尔蒂