This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245 EMC 问题

Guru**** 2556540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1370693/drv8245-q1-drv8245-emc-issue

器件型号:DRV8245-Q1

工具与软件:

您好!

您能否分享 DRV8245电机驱动器系列(特别是 HW 型号)的 EMC 报告  

目前、我们在 BCI 测试中看到了一些问题、我们想了解 Ipropi 引脚在从100MHz 到300MHz 范围的射频信号干扰下的性能。

如果无法发送整个 EMC 报告、请提供 BCI 结果。

请允许我了解需要澄清的任何情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 EMC 报告遵循 NDA、不能在 E2E 的公共论坛上共享。 您能联系您的 TI 销售人员并以我的名字(森田慎也)提出这个问题吗?

    谢谢。

    此致

    森田真也