This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8411A:有关流经 VREF 引脚的漏电流信息。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1370868/drv8411a-information-about-leak-current-flow-through-the-vref-pin

器件型号:DRV8411A

工具与软件:

您好!

1.漏电流是否会流过 VREF 引脚?  

2.切换至低功耗睡眠模式时 VREF 有什么影响吗? 我想确认在低功耗睡眠模式下 VREF 引脚是否必须断电

3.根据数据表中的图8-6,电流检测在0.1A 时可能偏离35%是正确的吗?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1.不可以。VREF 引脚不应有任何较大的漏电流。  

    2.否,VREF 引脚对低功耗睡眠模式没有任何影响。 只要所有输入在 tSLEEP 时间内均为低电平即可。

    3.是的,从图中说0.1A 的偏差约为35%是正确的。

    此致!

    大卫