This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:我们的电机已能够运行、但一旦驱动器收集扭矩并开始移动、故障 LED 便会变为活动状态

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1370579/drv8353rs-evm-our-motor-has-been-able-to-run-but-the-fault-led-becomes-active-once-the-driver-gathers-torque-and-starts-moving

器件型号:DRV8353RS-EVM

工具与软件:

您好!

当电机旋转时、我们能够精确地进行加速、但故障 LED 现在亮起。 在旋转期间读取寄存器会导致所有故障状态和 VGS 状态2寄存器都不具有标志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:  

    感谢您的提问。  

    您能否提供发生此故障前后读取的寄存器值?

    此测试中使用了哪些系统参数? (电源电压、最大电机电流、电机转速/功耗、PWM 频率)? 当触发该故障时、我们是否也可以测量电机相位输出电压和电流、以便更好地了解发生这种情况时会发生什么情况?

    此致、

    -约书亚