This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:对于 DRV8353RS-EVM、是什么导致电机自动停止?

Guru**** 2451370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1368753/drv8353rs-evm-for-drv8353rs-evm-what-causes-an-automatic-stoppage-of-the-motor

器件型号:DRV8353RS-EVM

工具与软件:

我的团队遇到的一个问题是、我们达到了1000转/分、任何更大的东西都会导致电机死亡。 处于相应 RPM 电平时、电机使用 GUI 时电流为2.8A 左右。 我们需要高得多的 RPM、并且很想知道如何使用 GUI 来绕过我们的电机。 "故障状态1"位读取0x7FF、而" VGS 状态2"读取0x7F0。

经过多次重试后切断电机、 GUI 无法再超过电机 ID 学习阶段。 因此、VGS 状态2现在有一个 GDUV 标志、故障状态1有一个栅极故障错误(位8)(与之前一样)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机似乎完全从 GUI 脱离并切断、但 InstaSPIN GUI 无法接收到电机停止的反馈。 有什么建议可以克服这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:   

    感谢您使用我们的论坛。  

    在完全器件复位后、EVM 是否不再能够获取超过电机 ID 并恢复所做的任何更改? 如果是、这可能意味着标记出的故障可能会对器件造成损坏。  

    对于该应用、 EVM 上的 IDRIVE 设置为什么? 过高的设置可能会导致电机运行期间出现较大的瞬变、如果以较大的电压/电流运行、则可能会导致问题和潜在故障。

    我们可以看看上述两个问题吗?

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我们的 IDRIVE 设置从一开始就设置为默认值、即 IDRIVEP_HS 设置为150mA、IDRIVEN_HS 设置为300mA。 IDRIVEP_LS 设置为150mA、IDRIVEN_LS 设置为300mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:  

    感谢您的跟进、当 IDRIVE 设置降至最低设置时、我们是否可以重新评估电机系统的行为? (50mA 100mA 设置为 IDRIVE)并在运行识别时观察系统行为?

    我们是否也可以收集 VCP 的波形。 在触发故障且序列终止之前、电机处于 ID 阶段时、VGLS、CPH/CPL 和 nFAULT? 这应该能够更好地帮助我们了解根本问题、以及潜在的瞬变是否可能导致器件在运行期间标记问题。  

    此致、

    -约书亚