This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8317HEVM:EVM 上缺少 VIN_AVDD 去耦?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1371262/drv8317hevm-missing-vin_avdd-decoupling-on-evm

器件型号:DRV8317HEVM

工具与软件:

您好!

我认为评估板上省略了接近 DRV8317H VIN_AVDD 引脚的数据表建议去耦电容器、对吧? VIN_AVDD 一直到电路板的另一侧跳线、然后从那里路由到所选的电源轨。 因此、所选电源轨上已放置的任何电容器必须远离 IC 引脚。 或者我缺少什么吗?

谢谢。

再讲究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、

    感谢您的提问。  

    我只需查看 EVM 设计文件、您答对了。 局部去耦电容不在 VIN AVDD 上、并且布线的电容远离 IC。 请遵循数据表指南、将 VIN_AVDD 电容靠近器件引脚。

    谢谢观看。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、欢迎您的到来。 我将遵循数据表中的建议。 我想知道内部 LDO 足够稳定、即使在输入电容器很远的情况下也能正常工作是件很好的事情:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、

    没问题! 已经对此进行了记录、以供将来参考。

    此致!
    阿克沙伊