This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:作为全桥 LLC 控制器

Guru**** 2574995 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, LM5045, UCC28250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1371629/ucc28951-as-full-bridge-llc-controller

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: LM5045UCC28250

工具与软件:

你好

我是否可以将 UCC28951控制器用于直流/直流全桥 LLC 转换器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28951设计用于相移全桥(PSFB)控制器。  如果您不是设计 PSFB、我不建议使用此器件。  

    则可以满足这一要求。  我建议使用 LM5045或 UCC28250。  如果您对这些器件有任何疑问、请在 e2e 中重新发布、并在主题帖标题中填入这些器件型号。  这样、相应的应用工程师就可以回答您的问题。

    此致、