This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:有关 ULC 的报价和技术信息

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1371806/ulc1001-drv290xevm-quote-and-technical-information-about-ulc

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

工具与软件:

你好。 您能回答以下问题吗?

1.压电元件的谐振频率是多少?它要工作的频率是多少?

2.压电元件的电容[nF]是多少?

3.我们正在购买 ULC1001-DRV290XEVM 评估板页面上的三件产品| TI.com

虽然提供了板和接口适配器的价格、但该页面上没有镜头架的价格。

您能否提供报价或说明在哪里可以找到有关第三件商品价格的信息?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您指的是 LCS-FL-CYL20、对吗? 实际上、我们已经不再构建该 LCS 原型、而是改用将在未来几周内发布的新型低功耗 LCS、即 LCS-FL-RNG15。 此 LCS 的价格约为49美元。 我们的原型 LCS 设计是开源的、因此如果您想构建 LCS-FL-CYL20设计文件、仍将提供。

    LCS 共振频率:  
      LCS-FL-CYL20:~120kHz 和 ~150kHz
      LCS-FL-RNG15: ~66kHz

    电容:  
      LCS-FL-CYL20:9nF
      LCS-FL-RNG15:1.1nF

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    是的,我指的是  LCS-FL-CYL20。 是否仍然可以购买、如果是、价格是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    LCS-FL-CYL20不再提供购买。 很抱歉混淆不清、我们正在从 TI.com 中删除此内容。 LCS-FL-RNG15将在未来几周内可供购买。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特