This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:无来自板载线性稳压器的电压输出

Guru**** 2560730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1358080/drv8323r-no-voltage-outputting-from-the-onboard-linear-regulator

器件型号:DRV8323R

大家好!

我正在尝试调试我为 DRV8323RS 芯片开发的开发板。 为其供电至16V 时、DVDD 引脚上没有电压。 我尝试探测 CPH 和 CPL 线路、结果产生了一点电压。 这使我相信电荷泵正在工作、但我不确定线性稳压器为什么不工作。 我将原理图附在此处

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    感谢您的提问!

    请允许我深入研究这一问题并查看您的原理图、然后在一周内跟进潜在解决方案。  

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua

    非常感谢 您的答复。 请注意 、我知道 nFault 和 SDO 引脚上缺失上拉电阻器。 我错过了他们的设计和审查不知何故. 我正在积极地调试该问题 、并将告诉您我是否成功。 我进行调试的原因是为了隔离缺少 SPI 响应的原因。 我正在检查芯片是否已通电。

    此致、

    亚当·图拉伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    我明白了! 如果您遇到任何其他问题、请务必及时向我通报最新情况、我也会随时向您通报此审核的最新情况。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 也无法正常工作。 我正在尝试读取0x03寄存器、但没有从器件获得响应。 我将能够在3天内发送探测信号的屏幕截图。 关于 DVDD 输出不足的问题、我在解决这一问题上没有取得任何进展。

    万分感谢。

    亚当·图拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    感谢您的更新。  我需要进一步检查、但我相信您可能会因为 DVDD 无法通电的相同原因而看不到 SPI 通信、让我本周稍后跟进这一问题的建议。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我能获得有关您在该问题上的最新进展吗?

    此致、

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    很抱歉我在研究这件事时遇到了一些外部延误、 但将在明天跟进更新!  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您能否测量将 ENABLE 切换到硬复位后输出电压(CPH/CPL、DVDD、nFAULT、SPI 线路)的行为?  

    它听起来就像器件处于低功耗睡眠模式、并且没有接收 SPI 命令。

    您是否还可以在 INHX/INLX 输入被激活时测量栅极输出? 如果在 VM 已通电的情况下无法切换输出、则其可能指向类似的方向。  

    此致、

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的回复。 我将在本周稍后时间对其进行测试并回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的更新。  如果我在此期间需要帮助、请告诉我。  

    此致、

    -约书亚