This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:电机驱动器

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8846, DRV8834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1372654/drv8803-motor-driver

器件型号:DRV8803
主题中讨论的其他器件:DRV8834、DRV8846

工具与软件:

您好!

您可以建议使用器件型号 DRV8834PWP 直接替换电机驱动器吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neethu:

    以下链接比较了 DRV8834的替代产品。 我们没有与 DRV8834引脚对引脚的特定电机驱动器、但我们有一些具有相同功能但引脚不同的电机驱动器。  

    比较产品(TI.com) 

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。  

    您能不能提供您提供的比较列表中给出的 DRV8846的 EOL 信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neethu:

    卷带封装选项将对该器件仍然可用。 唯一卸下的是"Tape package (磁带包装)"选项。  

    产品生命周期|质量政策和规程|德州仪器 TI.com 

    此致!

    David