工具与软件:
我无法在 DRV2667上运行升压转换器。
我已经验证的是:
* I2C 接口正在工作(读/写寄存器和存储器)
* Vreg = 1.8V 可以。
* Vpump = 7.6V 应该合适(数据表未指定该电压)。
* Vrext = 1.3V 可以。
* Vbst = Vin = 5.8V
*使用示波器时,不会在 SW、BST 或 PVDD 节点上观察到切换操作。
上电序列如所示(复位=>退出待机模式=>设置=>写入 FIFO)。
读回寄存器时、STATUS/CONFIG 为:
0x00:状态= 0x00
0x01:CONFIG = 0x3a = 111010b:数字输入+增益2。
0x02:CONFIG = 0x0E = 1110b:超时3 + EN_OVERRIDE
数据一次写入16个字节、其间无延迟。
I2C 频率为40kHz。