This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:如何使用降压转换器为外部控制器供电

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1372389/drv8316c-how-to-use-buck-to-power-external-controller

器件型号:DRV8316C

工具与软件:

我们有兴趣使用 DRV8316C 来控制 BLDC 电机、并想利用降压控制器为外部 MCU 供电。 根据我的理解、降压转换器仅在 nSLEEP 引脚设置为高电平时运行。 但是、这种情况只会在 MCU 已通电后发生、这使得除非 nSLEEP 引脚始终被拉高、否则无法使用降压转换器为 MCU 供电。 这是对的、还是遗漏了? 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Daan、

    您的理解是正确的。 如果您希望器件处于唤醒状态以使降压转换器处于唤醒状态、则可以尝试从器件电源获取休眠。

    此致!

    Akshay