This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:DRV8432使用过程中出现一些问题、我希望能解答。 谢谢你。

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1372518/drv8412-drv8432-some-problems-appear-in-the-process-of-use-i-hope-to-answer-thank-you

器件型号:DRV8412

工具与软件:

1.如何设置 CBC 和 OCL 模式? 我是否只能单独使用 CBC 模式并关闭溢出自锁?

2.监测哪个位置可以很好地监测过流保护,用示波器在哪个位置可以清楚地看到电流达到过流保护点? (可以帮助我们在电路图上进行标记。)

3、我们调节电阻值并提高过流点之后、输出电压会突然失控并变得非常大。 这是什么原因呢? 有什么解决方案吗?

4.当我们的仪器开关电源启动时,有一个大的毛刺,有时会直接导致溢流报警。 有没有一种很好的方法可以处理它?

这是我们的 DRV8432的电路图。 您能帮助我们了解我们的使用过程中存在的任何问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. 如何设置 CBC 和 OCL 模式? 我能否仅使用 CBC 模式并关闭溢出自锁?

    有关 该特性的完整说明、请参阅7.3.2.2过流(OC)保护、并参阅下表了解如何设置具有/不具有 CBC 的 M1/M2/M3引脚。 始终存在 OCP 保护  

    Unknown 说:
    2. 监测哪个位置可以很好地监测过流保护情况、使用示波器在哪个位置可以清楚地看到电流达到过流保护点? (可以帮助我们在电路图上加以标注。)

    测量输出的电流(OUT_A、B 或 C 或 D)、在其周围放置一个电流钳位

    Unknown 说:
    3. 在我们调整电阻值并提高过流点后、输出电压将突然失控并变得非常大。 这是什么原因呢? 是否有任何解决方案?[/QUOT]

    您的负载是什么-是 TEC 还是电机? 您是否能够发布这种情况的示波器捕获? 您尝试的 OC_ADJUST 电阻是多少?  

    Unknown 说:
    4. 当我们的仪器开关电源启动时、会出现大的毛刺、这有时会直接导致溢流警报。 是否有一个很好的解决方法?

    您应该缓慢地改变/加速输入-不要简单地立即将所有输出100%打开。  例如、在1秒内将 PWM 占空比从0%增加至100%

    这是新设计吗?  此器件已停产(EOL)、您应该使用更新的  器件:(+)[常见问题解答] DRV8432的最佳替代器件是什么? -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛 

    此致!

    Jacob

    [/quote]