This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:异常 OCP 错误

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1371904/drv8908-q1-abnormal-ocp-error

器件型号:DRV8908-Q1

工具与软件:

客户正在调试 DVR8908 (将半桥用作高侧开关控制器)。

将 OUT 2、3和5配置为高侧开关时、将报告过流故障。

(当负载未连接时、也会报告过流故障、而不是开路故障时)。

OUT4配置为高侧是正常的。
寄存器配置参数如下:

您能否帮助您了解并分析可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我将在星期一查看这篇文章、并在我了解更多信息时与您联系。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    该器件对 OCP 抗尖峰脉冲时间有一些限制。 您的设置是否应用了这些限制?

    此致!

    David