工具与软件:
您好!
在数据表中、该驱动器可支持高达35V 的直流输入、但仅提到驱动12V ot 24V BLDC 无传感器电机。
它能否在额定电压为34-35V 直流电压的电机上正常工作?
我在使用此驱动器的电路板(MCT8316A)中使用快速启动模式预设定义(由 MIKROE 提供、此电路板为 无刷25次点击)、但当我在34V 下使用电源时、故障 LED 亮起。
当我在较低电压下使用电源时、例如、在20V 时、它可以正常工作、没有故障…μ A
谢谢、Rodrigo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
在数据表中、该驱动器可支持高达35V 的直流输入、但仅提到驱动12V ot 24V BLDC 无传感器电机。
它能否在额定电压为34-35V 直流电压的电机上正常工作?
我在使用此驱动器的电路板(MCT8316A)中使用快速启动模式预设定义(由 MIKROE 提供、此电路板为 无刷25次点击)、但当我在34V 下使用电源时、故障 LED 亮起。
当我在较低电压下使用电源时、例如、在20V 时、它可以正常工作、没有故障…μ A
谢谢、Rodrigo
尊敬的 Rodrigo:
如果电源经过良好调节、我们通常建议使用额定电压为最大电压的1.2倍的电机驱动器、如果使用电池、则建议使用额定电压为1.5倍的电机驱动器。 此建议是为了避免电压反馈或瞬变违反绝对最大值而可能损坏驱动器。
使用34-35V 电机还将限制由于发热而可以支持的电流。 要 计算发热、请使用我们的 BLDC 热量计算器。
有关这些注意事项的更多信息、请参阅 BLDC 电机驱动器选择指南。
[报价 USERID="609006" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1370601/mct8316a-can-this-bldc-driver-support-a-34v-bldc-rated-motor ]我正在使用使用此驱动器的电路板(MCT8316A)中的快速启动模式预设定义(通过 MIKROE、该电路板为 无刷25咔嗒板)、但当我在34V 电压下使用电源时、故障指示灯亮起。您能告诉我 MCT8316A 报告了哪个故障吗?
此致、
约书亚
你好、Joshua!
我注意到、导致驱动器在故障状态下导通的是直流输入电压。 如果我使用高达33V 的电压、驱动器会正常开启、但在34-35V 时、它进入故障状态。
我设法通过在 GD_CONFIG1寄存器(0H )的位18 (OP_EN)处写入来解决该问题、从而禁用过压保护。 这样、驱动器在34V-35V 电压下正常启动。 如果驱动器设置为启用过压保护、则电压为34-35V 的驱动器在故障状态下导通。
为什么会这样呢? 它在35V 下不能正常工作吗?
我有另一个问题... 我正在使用各种设置进行测试、以便对 小型高速电机进行调优。 我设法向 EPROM 写入设置、测试这些设置、从 EPROM 故障状态、速度等回读。
但是、如果在我的 MCU 代码中、如果我不在 MCU 启动时每次都再次写入所有设置、则驱动程序会恢复为某些旧设置。 例如、如果我没有在每次引导 MCU (使用 I2C)时写入 GD_CONFIG1寄存器来禁用过压保护、它将始终在过压故障状态下引导。
因为 EPROM 在断电后不会保留保存的初始设置。
这是否正常? 是否有办法让我保留保存的设置而不必每次都重新写入这些设置? 我正在使用更快的加速度默认值作为基础来调整/调优我的电机。 但当我关闭驱动器的电源时、这些设置就会消失。 每次再次为驱动器供电时、我都必须重新写入它们、这是通过 I2C 与我的 MCU 连接的。 现在我的代码会在引导时重写所有"faster_aceeleration_default_values"、这样驱动程序会 正常运行。
*编辑* -我正在从 EPROM 读取和写入而不进行 CRC 检查。 但是、我在调节我的电机时没有出现任何问题。 我的代码会检查每个 I2C 写入命令中是否有错误... EPROM 不会永久写入是否会出现这种情况? 我是否需要在启用 CRC 的情况下进行读取和写入?
此致、Rodrigo
尊敬的 Rodrigo:
为什么会这样? 它在35V 下不能正常工作吗? [报价]电源过压保护(OVP)阈值如下所述:
使用34-35V 的电压电源几乎总是会导致发生 OVP 故障、因为该电源电压高于 OVP 阈值。
我们不建议在~35V 下运行 MCT8316A、因为这会限制减速期间和导致 VM 上升的其他情况下 VM 上的空间。 如果在任何时候违反40V 绝对最大额定值、MCT8316A 可能会损坏、因此、我们建议切换到 额定绝对最大值为60V 的 MCT8329A
[/quote]这是否正常? 是否有办法让我保留保存的设置而不必每次都重新写入这些设置? [报价]上电时、MCT8316A 将把 EEPROM 中的内容加载到影子寄存器(寄存器0x80 - 0xAE)中。 请尝试执行以下过程来测试 EEPROM 行为。
- 在写入 EEPROM 之前、请确保 MCT8316A 处于 MOTOR_IDLE 算法状态。
- 将0x8A500000写入寄存器0x0000E6、以将影子寄存器(0x000080-0x0000AE)值写入 EEPROM。
- 等待100ms 以便 EEPROM 写入操作完成
- 若要检查 EEPROM 写入是否成功、请更改 EEPROM 寄存器(例如0x82)中的值、然后通过将0x40000000写入寄存器0x0000E6来发送 EEPROM 读取命令。
- 100ms 后、检查已更改寄存器的值、该值应与步骤2中写入 EEPROM 的值匹配。
此致、
约书亚