This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:电压阵列

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MCF8315C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1371259/mcf8316c-q1-voltage-renge

器件型号:MCF8316C-Q1
主题中讨论的其他器件:MCF8315C、MCF8315A

工具与软件:

您好!

我想问  MCF8315C 正常工作所需的较低工作直流母线电压(换句话说、Vlink 或逆变器或仅调制直流电压)是多少。

数据表显示工作电压的最小值为4.5V、但在其他部分中、它专用于12V 和24V 电机。 也许最低4.5V 仅适用于逻辑器件?

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外-器件  MCF8315C 和 MCF8315A 之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    1. 如  建议运行条件部分所示、最小运行 VM 电压为4.5V。 从技术上 讲、只要电机提供足够的功率使电机旋转、并且不超过电机的峰值额定值、您就可以在任何电压下运行任何电机。 数据表提到该器件适用于12V 和24V 电机、因为这些电机是大多数应用中常见的行业标准工作电压(取决于 应用的电源/电池电压或电机的额定电压)。 电动工具等一些应用使用18V 电池、因此它们可以在18V 下操作此器件。

      注意: 如果在电机旋转/停止时存在电压反馈或瞬变、您通常需要选择在最大电压与应用工作电压之间具有额外余量的电机驱动器。  因此、该器件的额定绝对电压高达40V。 最大电压、但专门针对高达24V 的应用、因为我们通常 建议使用以下类型的电机驱动器:
      1. 额定电压高达1.2 ×、适用于经过良好调节的电源和低功耗电机
      2. 额定电压高达 大功率电机和电池系统的1.5 × 2 ~

    2. MCF8315C 和 MCF8315A 之间的区别在于存储在器件 ROM 中的集成 FOC 固件算法版本。 我们对固件进行了一些错误修复和细微更改、导致寄存器位字段发生微小更改(例如某些位字段名称更改、位枚举更改等)、但整个器件功能基本相同。

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    还有一个问题:

    不能使用降压稳压器选项吗?

    我想 在单个工程中使用两个 MCF8315C、并且我已经输入了3.3V 稳压器。

    那么、是否可以将外部3.3V 稳压器的输出连接到 MCF8315C 和左侧 SW_BK 的 FB_BK 引脚悬空?

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    如果您希望通过 移除降压电阻器/电感器和电容器来更大限度地减小布板空间或 BOM 成本、那么 我们建议通过将 AVDD 连接到 FB_BK 引脚来绕过内部降压稳压器。

    我们不建议将外部3.3V 稳压器连接到 FB_BK 引脚、因为根据外部3.3V 和 VM 何时开启、MCF 器件的一个部分可能会通电、而另一个部分不会通电。 如果一个部分先于另一个部分通电、则需要下电上电以完全复位器件、从而确保没有意外行为。

    此致、
    Eric C.