This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:关于 DRV8214的一些问题

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1373392/drv8214-some-questions-about-drv8214

器件型号:DRV8214

工具与软件:

1.是否可以在保持 Vcc 和器件配置的所有逻辑相关设置的同时关闭 VM (以节省电池应用中的功率)?

2.如果使用最高电流检测(350mA 至2A)、如果电机电流暂时低于此值、速度调节是否仍然有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    Unknown 说:
    1. 是否可以在保持 Vcc 和器件配置的所有逻辑相关设置的同时关闭 VM (以在电池应用中节省电量)?[/QUOT]

    有。 逻辑电源应继续工作。

    [quote userid="175373" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1373392/drv8214-some-questions-about-drv8214 如果使用最高电流检测(350mA 至2A)、如果电机电流暂时低于此值、速度调节是否仍然有效?[/QUOT]

    速度/速度调节仍然应该起作用、前提是器件可以实现 该电压电平的目标速度设定值和100%占空比。  有关速度调节工作原理的更多信息、请参阅数据表和应用手册中的方框图。

    此致、
    Karan