This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8426E:对电流调节的一般理解

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8426E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1373378/drv8426e-general-understanding-of-current-regulation

器件型号:DRV8426E

工具与软件:

您好!

据我所知、DRV8426E 是通过打开和(步进)电机的电压来调节电流的。 或更精确地说、只要电流未达到 V_Ref* K_v、电压就会开启、随后是由 Toff 和 DECAY 参数-> PWM 电压设置的衰减周期。 因此、我预计在较低电压下具有较高的占空比、反之亦然。 遗憾的是、我缺少 详细检查输出电流的设备、但我观察到  在增加电压时输入电流明显更高。 我希望更多或更少的常数 U*I

有人能解释一下我的想法错了什么或者我在这里遗漏了什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    请参阅数据表的第7.3.3节、其中介绍了该器件中的电流调节工作原理。  

    有关衰减模式的更多信息、请参阅以下应用手册:

    电流再循环和衰减模式(修订版 A) 

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @David。 感谢你的帮助,虽然它不是完全是我的意思。  

    无论如何、将所有设置为最基本的设置时、我在测量中发现了我的错误: 保持 VREF、EN + PH 固定并且仅启用一个相位、输出端会显示清晰的 PWM 电压信号、这会随输入电压改变频率。 并且 TOFF 定义的低电平时间是可见的。