This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2510-Q1:输出 LC 滤波器设计

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1369518/drv2510-q1-output-lc-filter-design

器件型号:DRV2510-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

在这种计算中、Lx 是否表示单个 L1电感? CF 是否表示单个 C7电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、Lx 表示单电感器(L1或 L2)电感值、CF 表示单电容器(C7或 C8)电容值。  

    在提出这个问题时、虽然我意识到电感计算似乎不正确。 有关这些公式、请参阅《LC 滤波器设计指南》。 具体而言就是第3.3节。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    您是修改数据表还是添加勘误表? 这对我们来说非常令人困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Iris、

    是的、当然可以、我们的数据表所有者已经收到了这方面的通知。 非常抱歉这里的混乱!

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    客户询问新数据表何时发布?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Iris、  

    我没有这方面的时间表。 由于内部流程/法规的原因、数据表更新可能是一个冗长的过程。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特