This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:使用内部状态表时、Drv8353驱动器进入故障状态

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1371088/drv8353-drv8353-driver-goes-into-fault-when-using-internal-state-table

器件型号:DRV8353

工具与软件:

大家好!

我已经使用硬件可配置版本的芯片、为 BLDC 电机构建了基于 drv8353的三相逆变器。 它以前工作得很好、但现在会出现故障、如果它根据霍尔传感器输入加快了换向。 Im 使用1x PWM 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    感谢您的提问。  您是否能够提供有关您的系统从工作到现在的不同之处的信息? 您以前是否将1x PWM 与霍尔传感器输入一起使用、或者这些传感器是否是系统的新成员? 系统电源输入或 PWM 控制输入是否以任何方式发生了变化? 此信息将帮助我找到故障信号源。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会更改硬件中的任何内容、系统使用4S LiPo 和12S LiPo 在两种状态下进行了测试... 我在轻负载条件下断开相位连接。 传感器在所有时间点都保持不变。 我根据代码更改了一些次要内容、但中间没有发生任何与 PWM 或类似内容相关的更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 设置看起来正常、 因此我建议按照以下常见问题解答来确定器件设置的故障标志的来源: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1160331/faq-debugging-faults-with-hardware-variant-devices?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=hardware%20fault#。如果这有助于解决您的问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    如果您有任何其他问题、请告诉我、或者告诉我是否解决了该问题。

    此致!

    Davis