工具与软件:
我的客户使用的是 DRV8906、他们发现在读取数据时、SPI 通信可以正常运行。 但在写入数据时失败。 您能帮忙提供一些建议吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我的客户使用的是 DRV8906、他们发现在读取数据时、SPI 通信可以正常运行。 但在写入数据时失败。 您能帮忙提供一些建议吗? 谢谢!
您好!
时钟速度是多少?
时钟速度可能太快、无法写入寄存器。
发生了多少个时钟周期?
必须历经完整的16个 SCLK 周期、事务才有效。
请务必查看 数据表中的 SPI 部分、了解在使用 SPI 通信时必须执行的任何操作。
具有高级诊断功能的 DRV89xx-Q1汽车多通道半桥驱动器数据表(修订版 C)
此致!
David
您好!
可以、无论是否采用菊花链连接、时钟信号都应相同。
有关菊花链通信的更多详细信息、请参阅第8.5.3.1节。
具有高级诊断功能的 DRV89xx-Q1汽车多通道半桥驱动器数据表(修订版 C)
此致!
David