This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:谐振频率

Guru**** 1547010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1374232/ulc1001-drv290xevm-resonant-frequency

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

工具与软件:

你好。

驱动器 OUT_A 和 OUT_B 的 LC 滤波器是否与 LCS 的谐振频率相关?
目前、EVM 看起来只是扫描115kHz 和123kHz 之间的频率。 (TI LCS 的谐振频率)
我可以通过更改 L、C 值来更改 EVM 输出的谐振频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    + LCS 的谐振频率为16.5kHz。
    然而、我将其连接到 EVM 进行测试时、输出波形在16.5kHz 时很奇怪、而输出波形在130kHz 至140kHz 时正常。
    这可以通过更改 L 和 C 值来解决吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可能需要为您的 LCS 更改输出 LC 滤波器、但我不确定是否就是问题所在。 在 LC 滤波器之前、信号是否也看起来很奇怪? 是否设置手动时钟模式? 使用默认 PLL 时钟设置时、最小频率为24.4kHz。 有关手动时钟模式的更多信息、请参阅 数据表中的7.6.1数字信号处理器。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该在哪里写入寄存器值来设置手动时钟模式?
    我可以​​从 GUI 修改寄存器值吗?
    我是否需要修改现有的脚本文件?

    请告诉我如何在 GUI 中注册 PLL 更改寄存器、如下表所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、您可以在 GUI 中执行此操作。  您可以编写与上表类似的脚本、也可以选中"Manual Clocking?" 在 GUI 中、您可以轻松更改 PLL 时钟。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特