This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:DRV8703-Q1 PWM 是否支持单独控制?

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1373995/drv8703-q1-does-drv8703-q1-pwm-support-controlling-individually

器件型号:DRV8703-Q1

工具与软件:

您好!  

从这些表格中、我发现 PWM 信号一次只能控制2个信号。 是否可以独立控制4个信号?  

如果没有、是否有其他任何带电流泵的全桥栅极驱动器能够独立控制4个栅极信号?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rinya、

    该器件仅控制2个1/2电桥、因此4个 FET 中一次仅2个导通。 如果同时导通1/2电桥的高侧和低侧 FET、则会使 VM 短接至 GND、从而导致击穿情况。  我想您发布的屏幕截图涵盖了该器件的所有有效控制情况

    此致!

    Jacob