This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:该器件能否驱动 TLE92104这样的无刷电机?

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1373864/drv8714-q1-can-this-device-drive-a-brushless-motor-like-tle92104

器件型号:DRV8714-Q1

工具与软件:

E2E 表示、  

DRV8714-Q1能否驱动 TLE92104这样的无刷电机?

谢谢!

Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adam、

    是的、可以。  您将在独立1/2电桥控制模式下使用该器件、并为 BLDC 电机使用3个1/2电桥。  您必须手动实现 BLDC 换向模式、并使用外部 MCU 读取电机的霍尔传感器。   

    如果您的唯一负载是 BLDC 电机、我建议改用 TI 的 BLDC 电机驱动器产品系列。

    此致!

    Jacob