This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:输出引脚#39;s 电压(绝对最大额定值)

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833, DRV8411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1372957/drv8833-output-pin-s-voltage-of-absolute-maximum-ratings

器件型号:DRV8833
主题中讨论的其他器件: DRV8411

工具与软件:

您好!  

 DRV8833输出引脚(AOUT1/2、BOUT1/2引脚)的绝对最大额定值是多少?

我的账户捕获到、 当用于驱动继电器时、DRV8833的输出引脚上有-820mV 峰值电压、持续0.16mS。 820mV 持续0.16ms 输出引脚上的电压对于 DRV8833是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    让我检查一下这些规格、以便很快与您联系。 我应该在一天结束之前有一个答案。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    为了澄清、 -820mV 的峰值电压是持续0.16ms 的一次性瞬态尖峰、还是 输出引脚  在开关期间由于电感反冲而看到该负电压?

     目前是否有任何续流二极管或电压钳位与继电器一起使用、以帮助消耗存储在负载中的能量?

    TVS 二极管将有助于抑制任何瞬态电压。

    有关使用我们的电机驱动器驱动螺线管/继电器的更多信息、请参阅以下应用手册:

    使用 DRV 驱动螺线管(修订版 A)(TI.com) 

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

       由于电感反冲、输出引脚在开关期间看到该负电压。

     DRV8833输出引脚(AOUT1/2、BOUT1/2引脚)的绝对最大额定值是多少? DRV8411中列出了-1V (VSD)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    DRV8833预计具有相同的 VSD 额定值。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    您是否 意味着 DRV8833的 VSD 额定值也是-1V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    是的、VSD 额定值都应为-1V。  

    此致!

    David