This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L-Q1:一个 DRV2605L-Q1能否支持两个或更多相同的 ERM?

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375296/drv2605l-q1-can-one-drv2605l-q1-support-two-or-more-identical-erms

器件型号:DRV2605L-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

如标题所示、

如果是、限制是什么?

如果不是、您可以分享原因吗?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:  

    在闭环模式下、器件正在读取电机的反电动势。 如果使用多个 ERM、该反电动势信号将不准确、因此必须在不包括各种特性的开环模式下完成。

    此致、
    悉尼诺斯卡特