This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:具有集成 CSA 和安全24V 运行的 DRV

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8311, DRV8316C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375174/drv8311-drv-with-integrated-csa-and-safe-24v-operation

器件型号:DRV8311
主题中讨论的其他器件: DRV8316C

工具与软件:

是否有类似 DRV8311功能的器件可以在24V 上安全运行?

该电源类别中的大多数器件都有20V 限制(绝对最大值为24V)、20V 的问题在于大多数工业系统都有24V 电压轨、而添加降压稳压器来提供4V 电压 只会增加损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    您是否已了解我们的 DRV8316C? 它具有:

    •4.5V 至35V 工作电压(绝对最大值40V)

    •高输出电流能力:8A 峰值

    • 低 MOSFET 导通状态电阻–TA = 25°C 时的95-mΩ RDS (ON)(HS + LS)

    •低功耗睡眠模式–1.5-µA (VVM = 24V、TA = 25°C)

    DRV8316C 还提供集成式电流检测功能。

    此致!

    Akshay