This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调试原理图

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00774, TIDA-00364, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1374601/debugging-schematics

器件型号:DRV8353
主题中讨论的其他器件:TIDA-00364、TIDA-00774、

工具与软件:

您好!

由于我是大学的一名二年级学生、因此我没有电力电子方面的经验。 但我仍然使用大量文档和参考设计准备了一些原理图、现在我要开始设计电机驱动器的 PCB。 是否可以检查和调试原理图、以确保驱动器电路正确无误。 您可以找到随附的原理图文档。

感谢您的关注、希望您能突然有所帮助、因为我在截止日期之前的时间非常短、

M·马特

Koç 大学

PS:我已将 TIDA-00774、TIDA-0010056、TIDA-00364参考设计用于我的电路、并具有 TI 提供的许多其他说明性材料。 但我很好奇为什么在参考设计 TIDA-00774中 IA_IDC 同时连接了微控制器 MSP430F132的两个引脚。

e2e.ti.com/.../MotorDriverDesign_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mert:

    简单看一下、我认为您的原理图看起来很合理、但我将致力于在接下来的几天内进行更详细的审查并提供反馈。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mert:

    电机驱动器的原理图看起来不错、我唯一需要注意的是、电源大容量电容器的谐振频率对于100uF 电容器都是相同的、因此减少这些电容器的数量并像 TIDA-00774一样具有470uF 电容器可能有助于降低电源上的频率噪声。 对于 IA_IDC、它看起来同时用于在 A 相进行电流感应和对整个系统进行过流感应、这就是它连接到 MSCP430上的多个 ADC 的原因。 此外、在尝试并联控制3个 ts 时、请记住您的 IDRIVE 设置(有关更多信息、请参阅此应用简报:https://www.ti.com/lit/ab/slvaf39a/slvaf39a.pdf?MOSFET=1718374082655)。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    感谢您的答复、但我仍要问为什么 IA_IDC 也连接到比较器输入、我们无法在 MSP430的代码中对其进行评估。

    此外、我已经添加了一些180uF 电容器、但也将考虑根据您的建议添加一些470uF 大容量电容器。

    此外、我刚刚通过一些计算得出 DRV8353的输出拉电流和灌电流足以驱动3个并联的 MOSFET。

    我还审阅了您为一些栅极电阻器选择建议的材料、例如、如果一个 MOSFET 需要10欧姆的电阻器、那么我向每个 MOSFET 添加了三个33欧姆的电阻器。 我还考虑放置一个额外的拉电流和灌电流电阻器及二极管、这些二极管对于每个 MOSFET 都是通用的(如果我是正确的、我不确定是否为%100)。

    最后但同样重要的是、我还想问您是否可以推荐任何材料文档或视频、以便进行驱动72V 3kW 电机的电机控制器的 PCB 设计。

    我是 PCB 设计 Altium Designer 的初学者。

    感谢你的所有建议,并提前为你的迎面建议,希望我不打扰你,

    M·马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mert:

    IA_IDC 连接到比较器输入、以仅实现参考设计中所述的过流保护。 当 IA_IDC 测得的分流电阻器上的电流超过比较器中的电压基准时、比较器在 MSP430代码中触发故障。 它用于 ADC、有关更多信息、请参阅数据表的第6.9.13节: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f5132.pdf?ts 252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSP430F5132

    拉电流和灌电流电阻器以及二极管的设置看起来正确、如需了解大功率设计中半桥原理图的最佳实践的更多详细信息、您还可以参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvaf66/slvaf66.pdf?ts = 1718633504032

    最后、请参阅另一个应用手册以了解有关布局最佳实践的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf。

    祝您设计顺利、如果能回答您的问题、请告诉我!

    此致!

    Davis