Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025C
工具与软件:
您好!
我有定制电路板、即~100% launchxl-f280025c + boostxl-drv8323rh 组合复制 、我可以下载 universal_motorcontrol_lab_f28002x、并 使用50%栅极 PWM 信号运行 DMC_level_1
GHC 信号输出

GLC 信号输出

VDS 和 IDRIVE 都厌烦了 VDD 上的75K 电阻、其电 压分别设置为1.13v 电压和520mA 电压

问题是当连接我的6英寸滑板电机和 设置为 DMC_LEVEL_2时,电机转动几秒钟并停止!
DRV8323RH 故障 引脚驱动为低电平
DRV8323RH 超热
GHC 和 GLC 引脚无输出
任何人可以建议什么是可能的原因或经历类似的情况?
Danny