This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:并联器中的电流方向反转

Guru**** 2509825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1359925/drv8323-direction-of-current-in-shunt-reverses

器件型号:DRV8323

大家好、团队成员:

我的客户向我询问了一些关于 DRV8323HRTAR 设计的问题。
他们发现、分流电阻器中的电流方向随着三个霍尔信号的每个正边沿而反向。 负边沿上不会发生这种情况:

它们将 DRV8323HRTAR 与1xPWM 模式一起使用。

您能帮助我理解这种行为吗? 他们是不是做错了事? 他们如何解决该问题?

谢谢!

BR、

阿尔弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:  

    感谢您的提问! 请让我看看这个问题、并在本周提供最新情况或解释。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    美好的一天!

    我希望能够对这篇 e2e 帖子进行跟进。 希望尽快得到您的反馈。

    谢谢!

    BR、

    阿尔弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alfred!  

    感谢您的耐心等待。  

    电流检测输入和输出是否有滤波电容器?

    我还希望我们能够将测量的电流波形与相电流和电压进行比较、以进一步确定这是否由电压瞬变引起。

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我来检查一下、他们确实共享了一些最近的更新。

    我想分享我们使用示波器拍摄的另外两张照片。

     

    信号分配

    黄色:PWM 输入信号

    橙色:霍尔传感器1输入信号

    绿色:SOA 输出信号

     

    第一张图片显示了已经描述过的正峰值(通过测量分流器的负电流)问题。
    在第二幅图中可以看到、这个"换向峰值"显然也可以为负值(通过测量分流器的正电流)。

    您能解释一下这个现象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:   

    感谢您发送编修。 请允许我进一步了解这一点、并在周末提供更多建议   

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:  

    我很抱歉外部休假期间出现了长时间延误、但如果此调查仍在进行中、请查看我的观察结果:  

    该电流尖峰看起来类似于基于霍尔输入和 PWM 波形的输入/输出 FET 电流。 我们是否可以在第四个示波器通道上收集相电压波形、这将有助于确认确切的源。  

    此外、在出现这种电流尖峰行为时、是否存在任何可观察到的对电机运行的影响?  

    此致、  

    -约书亚