This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:VCP 问题

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375144/drv8703-q1-vcp-question

器件型号:DRV8703-Q1

工具与软件:

您好!

关于 DRV8703-Q1、我曾查看 《保护汽车电机驱动系统免受反极性条件的影响》应用报告

请参见下图。  

1)我想问 D1的功能是什么?

2) 2) 我可以使用电阻器而不是三极管 Q1吗?  

谢谢你

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qinlei:

    请给我24小时的时间来调查并回应你。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qinlei:

    当 VBAT 正确连接时、D1需要阻断任何电流进入 BJT。 此外、代替 BJT 的电阻器将不会起作用、因为当它被反接时、NMOS 将会导通、IC 将不会受到保护。 BJT 和二极管都是必需的。

    此致!

    Keerthi