This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8880:DRV8880PWP、DRV8880PWPR 将来的供货情况

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8880, DRV8886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375400/drv8880-drv8880pwp-drv8880pwpr-future-availability

器件型号:DRV8880
主题中讨论的其他器件: DRV8886

工具与软件:

我被要求升级使用 DRV8880PWP 器件的 PCB、我看到此产品代码正在逐步淘汰(最晚可采购期限)。
相关产品页面建议使用两个替代器件、而不是看起来相同的 P/N DRV8880PWPR
仍然处于活动状态。

由于我要更新的卡将在很长时间内受到支持、因此最好使用更改 DRV8880器件
产品页面建议使用 DRV8886 (当然需要更改布局)、也可以使用
DRV8880PWPR (哪个应与引脚对引脚兼容)?

此致、
Michele Santucci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Michele!

    PWPR 只是 器件的卷带版本- TI 将逐步停止使用管装和部分卷带可订购产品。  该器件仍然按照您订购的尺寸以卷带形式剪切、是与之前相同的器件。  基本上只需简化我们提供的封装选项。   

    DRV8880和 DRV8886都将存在很长一段时间-参阅 TI 的典型生命周期、我们通常不会停止任何产品、直到没有人购买它: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html 

    现在、如果您对使用较新的器件感兴趣、我想您会发现 DRV8434 能够以更低的价格提供更多的电压、电流、保护功能和更好的微步进。  DRV8424 的价格更便宜、但仅为35V、而不是40V。  我建议使用这些电阻器、而不是 DRV8880/86。

    此致!

    Jacob