This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244H-Q1EVM:故障问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375535/drv8244h-q1evm-faults-issue

器件型号:DRV8244H-Q1EVM

工具与软件:

您好、支持团队

关于 DRV8244H-Q1 EVM 我们是否具有 OCP/电池短路或 GND 故障警报?

如果不是、我应该改用 DRV8244S-Q1 LEVM 吗?

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lawrence、

    硬件器件上的 nFAULT 引脚能够指示任何故障。  对于 OCP 情况、将触发 nFAULT、因此如果过流事件检测到短路、则该函数将跳闸。

    该器件的 SPI 版本将为您提供更高级的诊断、因此您可以轻松确定发生了哪种故障。  如果您想了解它是否为热跳闸与 OCP、或者哪一侧有 OCP 跳闸等、这将非常有用 您自己决定了–SPI 更需要在前端上执行配置操作、因为您必须对寄存器配置进行更多编程、但它提供了更多的总体控制。  

    有关 SPI 版本的所有详细信息、请参阅 FAULT_SUMMARY 和 STATUS1/2寄存器:

    此致!

    Jacob