请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605L-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
这是我的客户第一次设计一个显示屏、它可以在屏幕旋转时自动旋转显示的内容。
他们正在评估 DRV2605L-Q1、但对选择哪个 LRA 一无所知。
我们是否有任何推荐可与 DRV2605L-Q1配合使用的 LRA P/N?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
这是我的客户第一次设计一个显示屏、它可以在屏幕旋转时自动旋转显示的内容。
他们正在评估 DRV2605L-Q1、但对选择哪个 LRA 一无所知。
我们是否有任何推荐可与 DRV2605L-Q1配合使用的 LRA P/N?
谢谢。
您好!
许多 LRA 都可以与我们的器件匹配、选择的 LRA 类型通常取决于位置和所需的振动类型。 此器件支持的 LRA 频率范围为125 - 300Hz、最小阻抗为8 Ω、因此我建议使用这些规格和应用规格联系 LRA 供应商。 我相信、他们将能够提供一些很好的上帝军建议。 这些公司可以是 TDK 或 vybronics。
我们还有一个适用于此器件的 EVM、如果客户想要评估它们、其中包含板载 LRA 和 ERM。 该板还允许对外部传动器进行轻松测试。
此致、
悉尼诺斯卡特