This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:电流检测 IPROPI -电流镜电路

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1376119/drv8245-q1-current-sensing-ipropi---current-mirror-circuitry

器件型号:DRV8245-Q1

工具与软件:

数据表指定使用 IPROPI 信号来检测使用电流镜电路的负载电流。

在我们的设计中、我们将 IPROPI 信号连接到微控制器的 ADC 引脚、不使用任何串联电阻。

我想知道以下关于电流感应和 IPROPI 信号的信息:

               ->电流镜电路中的 VM 电压是否会直接到达 IPROPI 节点? (如有可能、请分享电流镜电路以供参考)

               -> IPROPI 信号是否有串联电阻、上拉或下拉内部连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    来自 IPROPI 引脚的电流将是电机电流的小型按比例缩小版本。 IPROPI 引脚上的电压取决于用于配置电流检测的外部 RIPROPI 电阻、该电压不应超过5.5V。  

    不需要在器件与 MCU 之间连接一个串联电阻。

    此致!

    David