This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8848:未使用电桥 B 时为 BISEN

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375895/drv8848-bisen-when-bridge-b-is-unused

器件型号:DRV8848

工具与软件:

团队成员、您好!

当电桥 B 完全未使用时、我是否应该将 BISEN 引脚连接到 GND?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuwahara-San:

    是的、您可以这样做。 这两种方法都无关紧要、因为不会有电流通过、因此无功率损耗。 将 ISEN 引脚连接至 GND 将禁用该电桥的电流调节。 如果您遇到问题、请告知我们。

    此致、
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karan-San。

    感谢您的快速回复!

    我的客户未使用 H 桥 B、当他们离开 BISEN 引脚悬空时、FAULT 被置位。

     悬空 ISEN 引脚是否会导致故障?当未使用该 H 桥时?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuwahara-San:  

    正确。 数据表的引脚说明部分中指定了这一点。  

    此致、
    Karan