请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8849 工具与软件:
大家好!
我们在设计中使用 DRV8849、希望在输出端连接的步进电机不旋转时实现制动功能。 请提供如何实现相同目标的建议。
此致、
Chirag Thakar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Chirag、您好!
在步进电机中、这称为电机未旋转时的保持扭矩。 当步进脉冲停止且引脚恢复为逻辑低电平时、分度器保持在最后一个位置。 数据表中的表8.3至8.5提供了分度器表、具体取决于使用的步进模式。 45,135,225和315度的保持扭矩将最大、因为两个绕组将使用 VREF 通过71%的设定目标电流进行通电。 在全步进模式下、这些位置是唯一可用的位置、因此每个停止都将具有最大保持扭矩。 我希望这些信息对您的实施有所帮助。
此致、Murugavel