This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8320RS:将项目从一个 DRV 驱动器迁移到另一个 DRV 驱动器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM, TMS320F280049C, TMS320F28027F, LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8320RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1376945/boostxl-drv8320rs-migrating-a-project-from-one-drv-driver-to-another

器件型号:BOOSTXL-DRV8320RS
主题中讨论的其他器件:DRV8353RS-EVMTMS320F280049CTMS320F28027FLAUNCHXL-F280049C、

工具与软件:

您好!

我的团队和我都希望将 DRV8353RS 电机驱动器芯片和 InstaSPIN 无传感器 FOC 与 TMS320F280049C 微控制器配合使用。 我们有一个 DRV8353RS-EVM 板已用于评估 DRV8353RS 芯片、但微型板载(TMS320F28027F)太小、无法满足我们在闪存大小和引脚数方面的需求。 我们发现  TMS320F280049C 应该适合我们的需求、尽管看起来有一个不同的 InstaSPIN 变体应该在这个微控制器上运行。 . .

 LAUNCHXL-F280049C 开发板(当然包括所需的处理器)有一个可供其使用的电机驱动器 EVM (BOOSTXL-DRV8320RS)、但它使用的是 DRV 系列 BLDC 电机驱动器中的不同器件。  可以理解的是、它附带不同的 InstaSPIN 实验室/示例项目、而这些项目不 适用于  TMS320F280049C 和 DRV8320RS。  我的问题是、  开展  BOOSTXL-DRV8320RS 套件项目并将其切换到在最终的定制电路板上使用 DRV8353RS 需要什么?  我们希望尽可能提前开发固件来优化我们的时间、如果 修改 BOOSTXL-DRV8320RS 项目以 与 DRV8353RS 连接 不会有太多麻烦、这将是预先在开发套件上启动并运行某些功能的理想方式、因为我们正在设计的定制板可能需要一些时间才能 完全设计、然后蚀刻/组装。 我们可以 在此期间使用 BOOSTXL-DRV8320RS、而不是在较高的电压下使用;但这 对于 早些时候的固件开发来说应该是可以接受的。

TLDR: 准备 BOOSTXL-DRV8320RS 套件的项目并将其 切 换到最终的定制电路板上使用 DRV8353RS 需要什么?

谢谢!

Luis