请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV201A 主题中讨论的其他器件: DRV8845
工具与软件:
您好、先生、
我的客户正在寻找适用于 IP 摄像头的镜头控制器。 我是否知道是否有 P-IRIS 电机驱动器控制器?
如果有任何解决方案、请告知。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Henry:
DRV201A 将是用于 IP 摄像机镜头控制的良好解决方案。 我们通常看到有刷电机驱动器和步进电机驱动器也经常用于 IP 摄像机设计。

适用于 IP 网络摄像机的基于 MSP430FR2155的电机模块设计(TI.com)
我们的一些较新的步进驱动器(如 DRV8845/49)通常用于 IP 摄像机应用。
DRV8845数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
DRV8849数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
此致!
David