This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV H 桥驱动器 iprop 引脚负载电流详细信息和 iprop 引脚上的电压

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1376489/drv8245-q1-drv-h-bridge-driver-iprop-pin-load-current-details-and-voltage-on-iprop-pin

器件型号:DRV8245-Q1

工具与软件:

大家好、

iprop 引脚直接从 DRV-ADC 连接到微控制器 IC、无需任何电阻器。 因此、我在 MCU 引脚中有一些电流限制(高于3.3V 注入电流限制为3mA)

  • DRV-MOSFET 电流测量在内部连接到高侧 IC、尤其是在启动条件下、它会对该引脚产生什么影响?-->
    • 空载时 IPRO 引脚上的电压(0A)

      IIPROPI =(IHS1+IHS2)/AIPROPI

                  = 15uA/6400

      IIPROPI= 0.00002337A  

      电压= IIPROPI *下拉电阻

                   = 0.0000000023437 * 1000

      IIPROPI = 0.000002343V

      电压= 2.3uV (空载条件:启动条件)

    • IPRO 引脚上带负载的电压(20A)
    • IIPROPI =(IHS1 + IHS2)/ AIPROPI

                  = 40/6400

      IIPROPI = 0.00625A

      电压= IIPROPI *下拉电阻

                   = 0.003125 *1000

    • 电压  = 6.25V (负载条件)

      该计算结果是否正确?  驱动器工作 PWM 模式  

  • 如果 DRV-DRV IC 有缺陷并且电池电压被切换至微控制器、将会发生什么情况?
  • 需要关于无分流器高侧电流镜拓扑和工作原理的简要说明?

谢谢你  

此致、

Gobinath P.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gobinath、再次感谢您的到来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gobinath、

    IPROPI 电压被钳制到不超过4.5V-5.5V、但在实践中、您可以通过选择合适的 RIPROPI 电阻器来对此进行进一步限制、以便 IPROPI 的电压输出即使在 OCP 条件下也不会超过3.3V。  

    第二次计算显示、对于1k 电阻器、IPROPI 将达到 IPROPI 上的钳位限值4.5V-5.5V。  因此、您应该使用较小的电阻器(如500Ω)将 IPROPI 电压限制在3.125V (20A)。

    Unknown 说:
    如果 DRV-DRV- IC 有缺陷且电池电压切换到微控制器、将会发生什么情况?

    这可能会损坏微控制器

    [报价 userid="610832" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1376489/drv8245-q1-drv-h-bridge-driver-iprop-pin-load-current-details-and-voltage-on-iprop-pin 需要有关无分流高侧电流镜拓扑及其工作原理的简要说明?[/QUOT]

    请参阅 DRV8245-Q1中的此图:

    基本上、有一个 FET 与具有该电流比例因子的主功率 FET 并联。  它将"镜像"流经功率 FET 的电流、但要低得多。  此电流将在 IPROPI 引脚上输出。  然后需要 IPROPI 引脚上的下拉电阻器、用于将该电流转换为 MCU 读出的电压(V = I*R)

    这里有一个很好的常见问题解答:  https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1013146/faq-how-to-configure-ipropi-and-current-sensing 

    此致!

    Jacob