请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2700 工具与软件:
您好、TI 支持:
我使用 DRV2700 EVM 来满足压电式驱动器的需求、但是当我将开关设为500V 时、输出端的电压会显著下降。 我还会在其他电压设置下观察到压降。 我知道我的压电负载会导致 EVM 板负载过重、TI 是否建议通过外部电路减少负载
我的意思是、通过对 DRV2700 EVM 进行少量修改、我可以在电流为1A 时获得500V 的电压? 我是说反激式转换器的输出电流是否会增加。