工具与软件:
您好!
我们正在研究使用 DRV8251的设计、以驱动具有并联1k 电阻的压电负载。 原型(仅1k 负载、无压电)在 Vs 为10V 和 Vs 为30V 时运行良好。但是、在45V 与 DRV8251之间的电压被破坏、输出电桥现在具有永久低电阻。 数据表显示了建议48V 的 Vs 和最大50V 的 Vs。
与是否使用相对较高的电阻负载(如1k)(甚至是压电式等电容负载)相比、是否存在任何限制? 数据表中没有与此相关的内容。
感谢您的建议。
此致
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们正在研究使用 DRV8251的设计、以驱动具有并联1k 电阻的压电负载。 原型(仅1k 负载、无压电)在 Vs 为10V 和 Vs 为30V 时运行良好。但是、在45V 与 DRV8251之间的电压被破坏、输出电桥现在具有永久低电阻。 数据表显示了建议48V 的 Vs 和最大50V 的 Vs。
与是否使用相对较高的电阻负载(如1k)(甚至是压电式等电容负载)相比、是否存在任何限制? 数据表中没有与此相关的内容。
感谢您的建议。
此致
Michael
嗨、Michael、
在45V 时有可能出现>50V 的电压瞬态尖峰、损坏器件。 我建议在器件的 VM 输入端放置一个示波器、让它在50V 时触发以验证这一点。 虽然我对具有最小电感的电阻/电容负载可能发生这种情况感到有点惊讶、因为通常该尖峰来自电感负载导致的反电动势。 但通常情况下、 您希望系统的额定电压有20%的裕度、因此对于45V 器件、您需要额定电压为54V 的器件
您有多大的大容量电容? 这在您自己的电路板上还是在 EVM 上?
[报价 userid="575468" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1377950/drv8251-vs-abs-max-v-with-high-resistance-loads 具有什么限制?]与是否使用相对较高的电阻负载、如1k (甚至是压电这样的电容负载)相比? 数据表中没有与此相关的内容。我不知道你在说什么。" 如果系统的电感非常低、可能导致电流尖峰高于 OCP 阈值的速度快于器件能够保护自身免受的速度。 电感越大、尖峰的压摆率就越低、从而使器件能够进行自我保护。
您是否了解过 TI 的压电式扬声器驱动器/接收器产品系列? 我认为 LM48560 或许更适合您
此致!
Jacob
你好、Jacob、
感谢您快速且合格的回答! 我们使用升压转换器产生电源电压。 示波器显示启动时的过冲为7%。 在45V Vs 时、这会使电源电压在时间上非常接近最大额定值。 我没预料到这一点、因为我们在 DRV8251上放置了一个大容量电容4.7uF、在升压转换器的输出上放置了另外20uF 的电容。 BTW、我们使用两个具有相同电源的 DRV8251。 另一个仍然正常工作。 经验教训,我们将实施一个更高的裕度,以远离最大的 VS。感谢您的帮助!
此致
Michael